结果:找到"NAND FLASH,嵌入式sd卡,工业级sd卡,单片机 nand flash,贴片式TF卡",相关内容1000条
- CS创世SDNAND与MicroSD谁更快?
- 开篇说明 在嵌入式开发与应用过程中,总是会涉及到数据存储的问题,例如以下几个场景: 用于设备开机参数配置的数十个Byte的配置数据,这些数据可以存储在MCU内部的Flash或者EEPROM中,也可以存储在片外,诸如AT24Cxx,BL24Cxx这类EEPROM芯片中。 系统显示设备所需要的字库,图片,或者设备在运行过程中产生的数据记录文件,这些文件通常是以MB为单位计算的,这些数据一般存储在片外,诸如W25Qxx这类NORFlash芯片中,也有可能会存储在直插SD卡,贴片SD卡这类NANDFlash中。如果记录的是图像或者音频数据的话,本地存储的最佳选择,就是直插SD卡,SDNAND这...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片式SD卡,贴片式TF卡,SLC NAND,SPI NAND FLASH,SD卡FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-19 18:08:00
- stm32CubeMx怎么实现SD卡/sdnandFATFS读写测试
- 本实验仅用于记录和分享技术经验若涉及侵权请联系我删除。 stm32CubeMx实现SD卡/sdnandFATFS读写测试。 材料:stm32F407ZGT6开发板、雷龙公司的SD_NAND测试板(CSNP1GCR01-AOW)。(一开始是使用Nandflash的操作起来不太方便而且stm32cubemx自带的fatfs还没有磨损平衡算法,很是难受。) CSNP1GCR01-AOW的优势: 不用写驱动程序自带坏块管理的NANDFlash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口,兼容各大MCU平台,可...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FLASH初始化 SD NAND 贴片式SD卡 贴片式TF卡 SLC NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-09 17:59:00
- ESP32应用教程—SDNAND(记录飞控LOG)
- 文章目录 前言 1SDNAND概述 2代码说明 3记录Log 前言 本文基于ESP32芯片作为主控制器,测试SDNAND记录飞控Log功能。 关于MCU的存储方面,以前基本上用内置的E2PROM,或者是外置的NORFlash就可以。随着物联网的兴起,MCU的应用越来越广泛,逐渐的MCU会涉及到大容量的存储需求,用来存储音频,图片(GUI)、视频缓存、协议栈等等。传统的E2PROM和NORFlash就不够用了。这个时候MCU可能就需要用到NANDFlash。 针对MCU需要使用大容量的存储需求,推荐一款简单易用、稳定可靠的NANDFlash——SDNAND。1SDNAND概...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 nand flash,贴片式TF卡,贴片式SD卡,SPI NAND,免驱动NAND,EMMC 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-30 18:21:00
- CS创世SDNAND的存储芯片应用方案
- 前言: 很感谢深圳雷龙发展有限公司为博主提供的两片SDNAND的存储芯片,在这里博主记录一下自己的使用过程以及部分设计。 深入了解该产品: 拿到这个产品之后,我大致了解了下两款芯片的性能。CSNP4GCR01-AMW是一种基于NAND闪存和SD控制器的4Gb密度嵌入式存储;而CSNP32GCR01-AOW是一种基于NAND闪存和SD控制器的32Gb密度嵌入式存储。与原始NAND相比其具有嵌入式坏块管理和更强的嵌入式ECC。即使在异常断电,它仍然可以安全地保存数据。作为一个存储芯片,它确实做到了小巧,LGA-8的封装对比我之前用到过的TF卡,只占到了其面积的三分之一,这样对于一些嵌入...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,嵌入式sd卡,工业级sd卡,单片机 nand flash,贴片式TF卡 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-15 18:10:00
- ZYNQ-以太网远程更新贴片SD卡/TF卡应用程序
- 写在前面对于ZYNQ系列的板卡固化,可以通过JTAG接口,使用SDK固化到FLASH中,或者可将SD卡取出将SD卡中保存的固化工程进行修改,但在很多情况下,离线更新会很不方便,本文借鉴网上常见的远程更新QSPIFLASH的相关示例,对表贴式SD卡的应用程序进行了在线更新的操作适配,便于ZYNQ设备进行远程更新保存在表贴式SD卡中的固化程序。传统SD卡与表贴SD卡区别对于传统SD卡,直接将SD卡取出,使用读卡器进行脱机更新很方便,但是由于SD卡插拔时容易损坏,对于一些需要SD卡设备,但需要高可靠性的应用场景,使用传统的SD卡托很容易造成卡托和TF卡的脱落,很难保持SD卡长时间的稳定读取。相比传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,嵌入式sd卡,工业级sd卡,单片机 nand flash,贴片式TF卡 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-06-15 18:18:00
- rt-threadSDIO驱动框架分析(贴片SD卡flash驱动\SDNandflash驱动)
- 文章目录rt-threadSDIO驱动框架分析之SD卡驱动1.前言2.SDIO通用驱动框架介绍3.文件架构分析4.SDIO设备驱动分析5.SDIO设备驱动架构分析6.调试记录7.总结1.前言RT-Thread是一款国产化的嵌入式操作系统,目前在嵌入式领域得到广泛应用,其强大的扩展功能以及通用的外设驱动框架备受大家追捧。 关于基本的外设驱动,其官网上基本也都有部分描述,但是关于SDIO设备驱动目前为止还没有相关文档说明,因此本文笔者将根据自己的调试使用经验,与大家分享下rtthread的通用SDIO设备驱动的实现。 RT-Threadgithub开源地址:https://github....
- 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片式flash, SD NAND, NAND, RT-Thread, tf卡贴片式 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-04-07 16:48:00
- 【创世SDNAND】基于STM32与OneNet平台的智能家居系统设计(代码开源含自制APP代码)
- 实验硬件:STM32F103ZET6;0.96寸OLED(128×64);ESP8266,DHT11;CS创世SDNAND;LED;KEY硬件实物图:效果图:引脚连接:OLED模块引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDSCL-->PB10SDA-->PB11ESP8266模块引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDRX-->PB10TX-->PB11RST-->PB9EN-->PB7DHT11传感器引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDDATA-->PE0一、物联网1.1物联网简介物联网(Int...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND,贴片式SD卡,贴片式TF卡,SLC NAND,SPI NAND FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-17 14:44:00
- 基于STM32采用CS创世SDNAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试
- 一、前言 在STM32项目开发中,经常会用到存储芯片存储数据。比如:关机时保存机器运行过程中的状态数据,上电再从存储芯片里读取数据恢复;在存储芯片里也会存放很多资源文件。比如,开机音乐,界面上的菜单图标,字库文件,方便设备开机加载。 为了让单片机更加方便的读写这些资源文件,通常都会加文件系统,如果没有文件系统,直接读取写扇区的方式,对数据不好管理。这篇文章就手把手教大家,在STM32上完成FATFS文件系统的移植;主控芯片采用STM32F103ZET6,存储芯片我这里采用(雷龙)CS创世SDNAND。SDNAND简单来说就是贴片式SD卡,使用起来与普通的SD卡一样,简单的区别就是:比...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,嵌入式sd卡,工业级sd卡,单片机 nand flash,贴片式TF卡 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-02-17 17:13:00
- 基于FPGA的SD卡的数据读写实现(SDNANDFLASH)
- FPGA实现SDNAND读写接下来编写FPGA的Verilog代码实现向SDNAND的指定扇区中写入512个字节的数据,写完后将数据读出,并通过指示灯的方式验证数据是否被正确读写。需要说明的是,后文的读写操作均采用SPI模式。6.1、设计思路①上电时序SDNAND同其他的许多芯片一样上电后需要保持一定的时间以便维持电压稳定,这个时间通常是74+个时钟周期,一般实际应用中可设置参数为74~100。只有经过这个过渡时间后,才可以执行后续的SDNAND初始化操作。②初始化时序SDNAND在正常读写操作之前,必须先对SDNAND进行初始化,使其工作在预期的工作模式。初始化流程如下:1.SDNAND完...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FPGA,NAND,SD卡,TF卡,FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-12-15 18:16:00
- 如何为SD卡与NANDFlash的uboot加上menu菜单
- 亲爱的卡友们,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,请联系我们,自己去理解或猜答案是件很累的事,请把最麻烦的事情交给我们来处理,术业有专攻,闻道有先后,深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。 【SDNAND】用ok6410进行烧写时,每次都需要敲一大堆命令,又费时又费力。记得以前用TQ2440时,u-boot启动时会有一个菜单,只按一个数字键就把内核烧好了,非常方便。 现在这张SD卡功能就很全面了,不仅能够直接从SD卡启动,而且还可以烧写NANDFlash中的u-bootzImagerootfs,呵呵。 下面就把这个功能加到ok6410的u-boot中...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡,NAND FLASH,SD NAND,贴片式tf卡,贴片式sd卡 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-28 13:58:00
返回